This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:需要比较 FA5612和 UCC28180

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634601/ucc28180-need-a-comparison-of-fa5612-and-ucc28180

器件型号:UCC28180

您好!

该字段需要比较 FA5612和 UCC28180、您能提供帮助吗?

应用手册/数据表如 attached.e2e.ti.com/.../FA5612.PDF 所示

谢谢

Ranita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranita、您好!

    感谢您关注 UCC28180。 我将审核您的帖子、并尽快回复您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranita、您好!

    UCC28180不需要电压线路感应引脚、而 FA5612则需要 :e2e.ti.com/.../is-pfc-possible-without-input-voltage-sensing

    UCC28180的电流放大器具有更高的跨导增益(60umho 与0.95ms)

    FAU5612对 ICC 待机电流的要求较低。

    UCC28180具有18kHz 至250kHz 的用户可选开关频率。 FA5612具有3种频率设置:60kHz、65kHz 或50kHz 至70kHz 的抖动

    UCC28180具有突发模式功能、可提高轻负载效率。 我在 FA5612数据表中没有看到任何突发模式功能。

    6. UCC28180具有2级过流保护:软过流保护和终止有源开关周期的峰值电流限制。 FA5612具有1级过流保护、可根据工作点进行调节

    7.两种器件都具有2级过压保护。 FA5612包括 FB 引脚短路/开路检测。

    此致、
    本·洛夫