This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:锂聚合物并联

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595104/bq24192-li-pol-parallel

器件型号:BQ24192

大家好、我们将 BQ24192与1节锂聚合物电池(3.7V、480mAh)配合使用

但我们平面上使用2节并联锂聚合物电池、我们将得到480*2 = 960 mAh 3.7V。

我是否应该对并联电池使用平衡电路?

TI 是否有 适合此任务的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    我们之前已经看到客户使用1SyP 配置来解决我们的充电器问题。

    因此、对于您的应用、我认为您不需要一个用于平衡的电路、除非您希望防止其中一个电池出现短路或其他情况。 但通常、在并联配置中、电池会在充电过程中实现自平衡、当电池共享充电电流时、电池接受的电荷会稍大或更小。

    此致、
    Joel H