This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295独立且不使用 TS 引脚。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595070/bq24295-bq24295-standalone-and-not-use-ts-pin

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24296BQ24297

你(们)好 TI

我想检查 BQ24295产品是否支持独立模式。

我想知道如何设计一种不在 TS 引脚上使用 RTH 的方法。

我们需要的规格如下所示。
VIN:5V
充电电流和输出:2A
输出电压:6V
充电电压:4.2V (锂离子) 

我将等待您的回复。 

谢谢。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    在开始为 bq24295建议应用决策之前、我想澄清几点:

    1) 1)您希望输出电压达到6V? 您是指 VSYS 上的电压吗? 或者、这是适配器/电源的输出吗?

    2) 2)什么是 RTH? 我不熟悉该组件类型。 您是指 TS 通常使用的 NTC (热敏电阻)吗?


    就 TS 引脚而言、要在独立模式下禁用该功能、只需提供一个处于正常工作温度范围内的固定分压器。 您基本上会告诉充电器存在温度故障。 我建议将5k 欧姆与7.5k 欧姆串联、以便在 TS 上为您提供~60%REGN 值。

    遗憾的是、bq24295的默认充电电流为1A。 您可能需要查看同一系列中的 bq24296或 bq24297系列器件、这些器件还可以独立运行并提供2A 的默认充电电流。

    该系列器件的默认充电调节电压也为4.2V。

    需要考虑的其他因素是电源的输入电流限制(即典型的壁式适配器只能提供5V/2A)、因此您必须考虑实际可以为输入提供多少功率、以及是否希望充电器限制输入电流、 或限制输入电压的下降。 为此、请查看数据表并阅读 ILIM 引脚功能以及数据表中的第8.3.2.2节"动态电源管理"。


    此致、
    Joel H