This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载单元和电源设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632502/load-cell-and-power-supply-design

尊敬的先生


我们打算设计以下项目请提供合适的应用手册

带有350欧姆电桥的负载单元电路、可根据零的拉伸或压缩测量产生+/- 5V 输出 和由 Trimpot 进行满量程设置
有单独的显示屏、因此它不会有板载 ADC 或显示屏

该电路必须从20V 直流至40V 直流电源、因此我们需要电源 /- 12V-50mA)、从20V 至40V

Rgds
甘地
Raj Overseas
Katy、美国休斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    我们有一个 TI 高精度设计、该设计应该是一个很好的起点。 您可以在此处找到它:

    您需要对零和满量程调整进行一些小幅调整。 对于满量程调整、您可以将增益设置电阻器 RG 设为三电位计。

    对于零调整、您可以添加一个大电阻器和三电位计来平衡电桥、如下面的原理图所示:

    您可以调整这些值以实现所需的灵敏度、也可以使用随附的仿真文件来评估性能。  e2e.ti.com/.../Bridge-Amplifier-with-Zero-Trim.TSC

    对于电源、您可以在分离轨配置中使用降压转换器、如本应用报告中所述:  

    此外、下面是一个可简化分离轨设计的计算器:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵建议