This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295 REG08状态

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594866/bq24295-bq24295-reg08-status

器件型号:BQ24295

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ24295、发现状态不正确。

连接电池和 USB 时 、REG 08为0x04。 取出电池时 、REG08为0x05、取出电池和 USB 时 、REG08为0x52。

 REG08状态是否正确? 你有什么想法吗? 谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这是我们的 EVM 还是客户设计的定制板?

    它们的其他寄存器的值是多少?

    您的客户是否使用了真正的电池? 充电器连接到哪种类型的 USB 端口?


    此致。
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    客户电路板。
    稍后将发送给您。
    是的、这是一个真正的电池。 它是连接到适配器的 USB 线路连接器。

    谢谢你。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢。 原理图和寄存器设置非常感谢您解决客户的问题。

    此致、

    Joel H