This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481故障排除

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634486/lm3481-troubleshooting-with-lm3481

器件型号:LM3481

您好!

基于 LM3481的 Sepic 原理图有问题。

原理图:

输入:Vbat-Pro 9-30Vdc

输出:12V/30mA

MOS 上的电流为脉冲突发1A。

使用 TINA 进行仿真可提供200mA 的最大 Pic 电流。

测试:

C16:从4.7µF μ A 到1µF μ A =>电流增加、电路板有噪声

R12:0.33至1欧姆=>没有影响,电流通常必须降低

C14:从56pF 到470pF =>无影响

此原理图有什么问题? 组件值可能为低电平或高电平。

有人可以帮助我吗?

此致、

Aymeric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aymeric:

    请注意、开关电流将是输入电流加上输出电流。

    听起来控制环路可能不稳定。 请尝试以下值以帮助使控制环路保持稳定。

    R7 =~1.75k Ω
    C13 =~480nF
    C14 =~10nF

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的帮助。

    它可以解决问题。

    值与初始值有很大不同。 我不是该原理图的概念者。

    谢谢、

    Aymeric