This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:系统复位期间的 VSYS 和 VBUS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594664/bq25895-vsys-and-vbus-during-system-reset

器件型号:BQ25895

您好!

我们正在开发一种基于电池的产品、其中整个系统的电源来自 VSYS。 我们希望能够通过使用 BATFET 复位功能(启用 BATFET_RST_EN)执行系统范围复位、并将 QON 连接到看门狗的输出。 但是、当充电器连接到 VBUS 上时、VSYS 在复位后不会断开连接、因为它只会关闭 BATFET、而不会关闭 RBFET。 是否有办法(理想情况下、使用 BQ25880的引脚而不是 I2C 命令)关闭 RBFET、从而真正断开 VSYS 与电池和 VBUS 的连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    当您想要进行复位时、器件是否处于默认模式(看门狗计时器过期)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    可能:我希望看门狗计时器进行系统复位、这需要15秒的 QON 被拉低、因此如果 BQ 看门狗计时器为15秒或更短、它将处于默认模式。 在每种情况下有何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    默认和最小看门狗计时器为40。 我询问的原因是、我们当前正在使用从 ILIM 电阻器到 GND 的 NFET 测试一个完整的系统复位电路、其中栅极连接到/QON。 当允许 ILIM 悬空至其0.8V 钳位时、Q1基本上关闭、这意味着 SYS 将崩溃。 这仅在启用了默认 EN_ILIM 位时有效。 我们尚未在工作台上进行全面测试。 这会引起关注吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    基准测试表明、当 VBUS 通电时、/QON 不会切换 BATFET。 因此,我的上述想法将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我相信几天前我也尝试让 ILIM 变得很高、结果也一样。 那么、唯一的选择是使用晶体管从 BQ 断开输入电压? 我想避免这种情况、因为该晶体管需要具有非常低的 Rdson 或浪费大量功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    不幸的是、是的。  或者、您可以在 SYS 和系统负载之间放置。