This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450完全充电问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450EVM-691, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624634/bq24450-bq24450-full-charge-issue

器件型号:BQ24450

尊敬的 TI 专家:

我使用 BQ24450EVM-691进行研究、但未能充满电。

它保持在11.65V、从11V 持续2天。

输入电压电源:12V

电池充电:12V 铅酸7Ah

以下是我使用的参数:

Vth:10.5V

VFLOAT:13.8V
VBOOST:14.7V

Ipre:10mA

涓流充电率:10mA

充电率设置:400mA

RC:46.4k Ω

RT:30欧姆

RP:619 Ω

RD:590k Ω

RB:17.4k Ω

RA:215k Ω

Risns:0.619 Ω

请提供建议是否有任何问题?

对此有任何建议吗?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动晶体管的最小 VCE 典型值约为2。 尝试将输入电压增加到大约14以提供更多的余量、并检查您是否仍然存在此问题。

     

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    由于电源固定在12V、我无法调节 Vin。
    是否有任何方法可以使电池充满电至12V。

    谢谢、
    BR、
    请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    充电器需要一定的余量。 如果不满足此要求、电池将无法充满电。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我已经用15.57V 的较高输入电压重做 BQ24450的设置、以便它能够具有2V 的压降。

    在测试的最初几天、它充电至大约13.7V、并保持在14.8V (Vboost)电压持续5天、看起来好像它没有下降至 我设置的13.8V 的 Vfloat。
    我担心、如果电池持续使用这种高电压充电、电池寿命会缩短。  
    希望尽快得到您对此问题的回复。
    我在这里还为您的参考添加了我的新计算。   

     
     
    谢谢、
    BR、
    请告诉我
    我们的客户担心组件看起来“较暗”或“变色”,请参阅所附图像。 器件详细信息如下:-
     
    器件型号:6164010S791S-218
    部件描述:TR 模块 DC-DC 1输出0.8V 至3.6V 2A 8引脚 USIP
     
    参考数据表、最高峰值焊接回流温度为260摄氏度、规格与 Plexus 回流规格相同。
     
     
    因此、我们需要您的帮助来获取有关以下问题的德州仪器建议、
     
    1) 1)“变色”组件是否可以使用?
    2) 2)导致此问题的原因是什么?
    3) 3)这是否会影响组件的功能并导致任何可靠性问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 IC 应该处于浮动模式时、STAT1和 STAT2引脚的状态是什么?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    为了验证、是否通过从相关引脚上断开电阻器来完成 Hi-Z 稳压器?  

    此外、我使用了计算出的电阻器、并根据 EVM 上的原理图进行连接、本来它会相应地更改充电模式、不是吗?

    我使用的是 BQ24450EVM。 STAT1和 STAT2引脚上已经存在默认电阻器值。

    是否需要进行任何更改?

    请提供建议。

    谢谢、

    请告诉我