This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629854/tps28225-tps28225-failure

主题中讨论的其他器件:TPS28225

R:TPS28225

尊敬的:  

附件您可以找到一个基于 TPS28225的设计原理图、该设计用作恒流源。 Vin 25..26Vdc、Vout 0..24DC、Iout 0..10A。 由226kHz PWM 信号进行控制。 通过电压和电流测量向微控制器提供反馈。  

原理图显示了 TPS28225的5V 电源电压、实际上是4.8V。 该电压不是理想电压、但可用于客户。

该设计工作良好、将6.8 Ω 负载连接到输出端。 通过使用226kHz PWM 信号、可将输出设置为0至24V、电流范围为0..3.5A。 当输出电流加倍(因此负载为3.4 Ω)时、TPS28225开始以10%的占空比(输出电压大约比3V)吸烟。 TPS28225会烧坏。  

通常情况下、当电流变得过高时、我会预期 T7和 T8会烧坏、但栅极驱动器不会烧坏。  

问题:您能解释一下吗? 是否与自举电容器/电路相关。 另请参阅 Fairchild 应用手册(附在 zip 文件中)。 或者其他什么可能导致此问题?

是否有任何良好的其他参考来基于该器件构建恒定电流源?

提前感谢、此致、

WIM van der Steeg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wim:

    感谢您关注适用于您的应用的 TPS28225驱动器。 我是 TI 的一名应用工程师、将致力于解决您的问题。

    为了能够解决驱动器在特定负载条件下过热的原因、必须在正常工作条件(运行无问题)和过热问题条件下查看电路的示波器波形。

    如果不查看波形、就很难假设是什么导致了驱动器中的功率耗散增加。

    您能否确认以下内容? 驱动器上的 VDD、以及过热情况。

    正常运行和过热情况下的相位、Ugate 和 Lgate 示波器波形。 这些波形都以接地为基准的示波器探头。  获取具有足够详细信息的波形、以检查高侧和低侧之间是否存在死区时间。 确认频率和占空比稳定。  如果频率或占空比不稳定、则记录具有足够开关周期的波形、以显示脉宽或频率不稳定。

    根据 CSD18503、引导电容值似乎已足够;但示波器波形将显示 UGATE 电平是否具有过多纹波。

    有关电流源参考设计的问题、我必须查看 TI 参考设计以查看是否有电流源参考设计。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我们正在捕获第一个答案中提到的信号。  了解这些信号在开销条件下的外观以及应采取的计数器措施将会很有意思。 是否 有一些有关这方面的高级信息?  

    谢谢、此致、

    WIM van der Steeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wim:

    所请求的信号图、以及它们在过热情况下的外观。 我想查看这些图来确认开关节点上是否有任何可能导致过度损耗的栅极驱动信号或波形。 例如可能的动力总成交叉传导、错误地触发驱动器以防止噪声、从而可能导致意外的高频开关等

    您是否有任何问题的波形、或者您是否解决了问题?

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    上周五我解决了这个问题。 栅极串联电阻值过高(47欧姆)、这会导致 MOSFET 的开关行为缓慢。 将该值降低到10欧姆即可解决该问题。 此外、中的整个设计在边缘限制。 因此、我建议进行完全重新设计。

    此致、

    WIM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wim:
    感谢您的确认。 借助 TPS28225自适应击穿保护、高值栅极电阻器可能会导致高侧和低侧功率器件之间出现一些 VGS 重叠。
    您能否确认该主题已关闭、以便 E2E 上的其他用户将此信息反映为已解析?
    谢谢你
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    感谢您确认我的体验。 它可以解决该问题。 螺纹可以闭合。
    此致、
    WIM