This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:通过单节锂离子电池为 Intel Apollo Lake 供电

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, LM2767, TPS61252, LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593825/tps65094-powering-intel-apollo-lake-from-single-cell-li-on

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: LM2767TPS61252LM2665

尊敬的专家:


我正在寻找一种通过单节锂离子电池为 Intel Apollo Lake 供电的解决方案。 TPS65094是一款完美匹配的器件、但它支持的电压为5.6V 或更高、但电压不够低。 在 PMIC 前面添加升压转换器并不是一种有吸引力的解决方案、因此解决这一问题的最佳方法是什么?


谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、

    我已将此帖子分配给 TPS65094和类似器件的专家、专家将尽快回复您的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、

    TI 的 Intel 认可解决方案是 TPS65094系列。 任何其他选项都不是英特尔批准的(因此英特尔不支持软件)。 在前几代产品中、我们也有一个离散选项、但我们不适用于此系列。 我们建议客户使用2节电池、因为英特尔不支持1节电池系统、因为他们在峰值负载期间无法为处理器提供足够的电源。 如果它们需要1S、则需要升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    好的、谢谢。 您是否知道是否有任何其他供应商提供的单节英特尔认可解决方案?


    Rgds、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    不是我知道的。 消费类 PMIC 的 UVLO 规格为5.4V、我听说我们的竞争对手打破了这一要求。 我认为工业 PMIC 的 UVLO 规格为4.2V。 对于分立式器件、UVLO 没有固定规格、但分立式参考设计中采用的 VSYS 最小值为4.5V。因此、没有任何参考设计支持 Apollo Lake 的1S 实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、

    让我在此澄清一下。
    虽然不能避免 PMIC 的 VSYS 引脚升压、但该引脚不会消耗太多电流。 通常为65uA、在启动过程中仅会短暂出现浪涌。 该引脚具有 UVLO 检测功能。 它还为内部 LDO3P3和 LDO5P0供电。 对于1S 架构、LDO5P0可用于提供最大~60mA 的栅极驱动器电压;因此升压转换器应提供至少60mA 的电流;通常建议提供100mA 的电流。 LM2767是常用的低成本选项、LM2665在保守设计中更为常用、TPS61252在使用 LDOA1 (也由 VSYS 供电)的情况下更受欢迎;但客户通常有一个适合此信号的首选升压选项。

    同时、电源输入(控制器 BUCK1、2和6的外部 FET 输入以及转换器 BUCK3、4和5的 Pinx/V5ANA)直接由1S 电池供电。 英特尔团队尚未对此进行验证、因此我们建议客户验证对其使用案例应足够严格。