This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:悬空 VIN 引脚并将12V 输入直接连接到 VCC 引脚。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633586/lm5030-floating-vin-pin-and-connecting-12v-input-directly-to-vcc-pin

器件型号:LM5030

您好!

我们正在设计使用 LM5030的100W 推挽式转换器。 系统的输入是12伏直流电源。

 

VCC 的建议工作范围和 VIN 引脚悬空的能力

是否可以将12V 电压直接连接 到 LM5030的 VCC 引脚? 同时使 LM5030的 VIN 引脚悬空。

VCC 的电源电流限制和 LM5030的功率耗散  

LM5030 VCC 的最大电流限制通常列为17mA。

如果 VCC 以12V 电压供电, 则 LM5030的功耗可通过(12-7.7)*0.017 = 73mWatt 得出。

上述计算是否正确?

 


谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    感谢您关注 LM5030。 您可以将 Vin 和 VCC 连接到外部偏置轨(您的12V 输入)。 您仍需要将去耦电容连接到 Vin 和 VCC 引脚。 完成此操作后、内部 VCC 稳压器将被禁用、IC 封装将不会消耗太多功率。 控制器中的功率耗散将取决于栅极驱动电流、开关频率等

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢你的答复。 我们将按照您的建议进行操作。

    但我仍有一些疑虑。
    如果我将 VIN 引脚保持悬空状态并将12V 电压直接连接到 VCC,那么 LM5030是否会按预期工作?
    如果我们将 VCC 和 VIN 引脚连接到12V 输入轨、我们还将获得什么额外好处?

    谢谢、此致
    Deepak V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    如果您将 Vin 引脚保持悬空、器件将无法按预期工作。 使用外部 VCC 的主要优势是 IC 封装中的功耗降低。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    还可以! 现在、我很清楚、我们将按照您的建议进行操作。
    再次感谢您的帮助。


    谢谢、此致
    Deepak V