This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:IPScale-ing 无法工作、但会以任何方式产生影响。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633364/bq78350-r1-ipscale-ing-not-working-but-does-it-affect-in-any-way

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我知道存在一个错误、即 IPScale-ing 位不起作用、它不会缩放电流相关参数、但我的主要问题是、当我将该位设置为10倍比例时、它是否会影响任何内容。 我将在我自己的校准阶段手动缩放。 如果 IPScale-ing 不影响任何内部、那么这是很好的、因此我可以将其用作标志、以指示电流和其他相关参数的缩放10倍。

此外、固件是否会有更新以纠正此错误?

Janar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Janar
    您是指 bq78350还是 bq78350-R1固件版本。 您从哪里获得了 Ippale 不起作用的信息?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我从以下 网站获得了有关如何进行手动缩放的信息:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/524477

    我已经尝试使用电流调节位、但电流不会调节。

    我应该具有 BQ78350-R1-s 但我尚未尝试使用产品页面上的固件对其进行升级。 固件日期为2015年、但该帖子是2016年发布的。

    此致、

    Janar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Janar
    请将固件更新为 R1版本
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    在我的测试设备上、我读取了固件版本和内部版本号、它是最新的、但我仍升级了固件、问题仍然存在。

    电压调节按预期工作。 当将电压缩放10^1时、电池组电压寄存器显示正确的值(实际值除以10)。

    但 电流调节仍显示实际电流、不会除以调节因子。

    Janar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Janar
    是的、你是对的。 我向系统工程师确认、此时电流调节在器件上不起作用。 这将在以后的固件版本中修复。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我知道这一点、但我的主要问题是设置位以指示主机涉及到扩展、或者这些位将以某种方式干扰固件、这是安全的。

    我会在设置当前缩放位之前/之后手动缩放所有必要的寄存器。

    Janar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janar、您好!

    该标志不起作用。 您不应设置它。 即使您进行了设置、它也不会干扰测量仪表的功能。

    对于电流调节、您可以通过校准来欺骗电量监测计、例如使用2A、但您可以根据您想要的换算量来告诉电量监测计它是1A 或500mA、然后在主机中执行反向计算。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    这是我想知道的、如果它干扰测量仪表功能、如果它不能正常工作、我可以将其设置为仍然指示正在进行缩放。

    是的、在演示中、我知道如何手动缩放监测计。

    Janar