This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910的 PWRHOLD 引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629805/tps65910-pwrhold-pin-of-tps65910

器件型号:TPS65910

亲爱的、大家好

客户正在使用 TPS 65910AA1。
在他们的系统中、微控制器大约每十次都没有启动一次。
此时、TPS65910的输出功率不是 VRTC 以外的功率。
电路配置如下所示。

确认波形后、当5V 电源上升至大约2.8V 时、PWRHOLD 在时序上为"高"。
因此、他们怀疑使 PWRHOLD 为"高电平"的时序需要从5V 上升开始的一段时间。
TPS65910的数据表中规定、5V 输入在2.5V 至3V 的电压范围内进行判断。
请告诉我在5V 电压达到3V 后打开 PWRHOLD 的时间。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    PWRHOLD 信号是电平敏感型信号、不是边沿敏感型信号、因此在 VSYS > UVLO 之前为高电平不会成为问题。 我测试了大约20次、没有发现任何问题。

    图6-1显示了上电使能逻辑、它可以提供有关所发生情况的更多信息;上电的门控项目包括 PWRON 长按键和热关断。 DEV_OFF 位不应应用、因为它们会被复位。

    另请注意、如果 VRTC 未达到1.8V 的目标、则 OTP 将永远不会加载、器件将卡在无电源和关闭状态之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Kevin San、

    感谢你的答复。
    之前电路图和客户电路图之间的区别在于 PWRON 被设定为开路并且主电池被连接至 VBACKUP 引脚。
    换言之、1.8V 始终输出到 VRTC、电源的开/关通过向 VBAT 提供5V 电压来完成。
    出现了一种现象:除 VRTC 之外的电源每10次不输出一次、但 PWERHOLD 信号以外的哪个信号会影响这种现象?
    OSC32KOUT 和 VREF 即使在发生现象时也能正常输出。
    休眠保持在0V。
    请给我建议。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    在其中一种启动失败的情况下切换 PWRHOLD 引脚电压是否会导致器件启动?

    这个线程似乎有一些类似的问题、它们似乎已经在 PWRON 引脚上使用了 RC 来创建启动;但我不确定它们是否正确连接了 PWRHOLD:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢您的支持。
    我要求客户检查是否通过切换 PWRHOLD 引脚来启动。
    但是、这种情况似乎越来越小、请等待一段时间。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin San、

    感谢您的支持。
    我们收到了客户的确认结果。
    仅从发生这种现象的状态打开/关闭 PWRHOLD 引脚、电源正常打开。

    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    我仍然没有看到我的方面有任何问题。 我已经在 VCC7之前测试了 PWRHOLD (或任何针对此问题的 VCC)、无论器件看起来启动什么。 例如、以下是1.8V PWRHOLD 和5V VCC:

    我还在 PWRHOLD 上尝试了3.3V 和5V、在缓慢斜坡中在 VCC 上尝试了4V 和2.6-3V。

    您能否在 EVM 上重现此问题? 它可能是特定于系统的。  

    另一个问题是、在无法引导的情况下、VRTC 是否达到1.8V? 如果它被卡在1.65V、OTP 将不加载并且部件将不会引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    我们没有 TPS65910EVM。

    VRTC 的电压始终为1.8V。

    由于一次电池连接到 VBACKUP 引脚、电压不会从1.8V 下降。

    此外、除了电容器外、VRTC 引脚的输出仅连接到 BOOT1。

    对于处理器的 RTC 电源(VDDS_RTC)、1.8V 由+5V 外部电源通过 LDO 供电。

    因此、当+5V 电源上升至大约2.8V 时、PWRHOLD 变为高电平(1.8V)。

    我尝试使用 LDO 的 EN 引脚调整 LDO 的上升沿、以将+5V 电源调整为大约+4V、并将 PWRHOLD 调整为高电平(1.8V)、但出现了一种未启动的现象。

    此外、尽管 POWERON 引脚已断开、但它们已将电阻(510k)和电容(10U)连接到该引脚、但未启动的现象仍然存在。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    TPS65910AEVM-583可在网上获取、以用于调试。

    这是在所有板上发生的、还是仅在一个板上发生的? 如果只有一个、他们是否尝试进行了 ABA 交换? 即将坏电路板上疑似坏的 PMIC 放在已知良好的电路板上、并将坏电路板上的已知良好 PMIC 放在疑似坏电路板上。 这有助于确定电路板本身是否存在问题、或者是否存在电路板 PMIC 交互。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Kevin San、

    只有一个案例确实得到了客户的确认。 但市场上还有其他可疑现象。
    至于换货、我们与客户讨论、但很难、因为换货频率较低。

    请再次检查积分。

    A.

    关于 PWRHOLD 采样、数据表中对其进行了如下描述。

    ------
    6.3.3.2 PWRHOLD
    当不满足任何器件上电禁用条件时、该信号的上升沿会导致
    激活状态转换为关闭状态。
    ------
    但是、这对了解按电平采样是错误的情况是很好的。

    B.
    虽然我们告诉过另一个线程、但通过将电阻器/电容器连接到 PWRON、有一个示例得到了解决。
    但是、由于客户的电路使用单独的电源将 PWRHOLD 驱动至1.8V、我认为 PWRON 应保持开路。
    是这样吗?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    我已确认 PWRHOLD 引脚与电平相关。 上升沿会导致从非活动状态转换、因为器件将检测到高电平、而不是边缘。 实验室中的实验确认了这一点。

    PWRON 应保持高电平、在这种情况下、由于缺省情况下启用了上拉电阻、应通过断开来实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Kevin San、

    感谢您的回答。
    我将通知客户该信息。

    谢谢、Masami M.