This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 只有一个桥臂工作

Guru**** 2518040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594520/ucc28070a-ucc28070a-one-leg-is-only-working

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我说的是1500W UCC28070A PFC。 只有第一条腿工作正常。

如果我正确地提醒、第二个桥臂被低功耗禁用。 我在数据表中再也找不到它了。 负载之前的电流。 我需要知道是否有问题。 或者功率将变为低电平、以便第二个 PFC 启动。 那么、启动第二个 PFC 的条件是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AE 应尽快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCC28070不会在轻负载时自动关闭两个相位中的一个、尽管可以通过下拉 CAOx (电流放大器输出)引脚在外部添加此功能。 这会将相位的电流需求设置为零、并且由于0.7V PWM 斜坡偏移、占空比将变为零。  由于这是一款限流跨导放大器、因此它只能提供50uA 的上拉电流。 下面是一个有关如何实现这一点的草图- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2514.PR780ASCH.pdf  

    这意味着两个相位都应在低功耗下运行。 在极低功耗下、电流放大器的输入偏移或电流感应网络的增益可能会有很大差异、足以将一个相位驱动为零占空比、而另一个相位正常运行。

    我建议您探测 GDA 和 GDB 输出并缓慢增加负载。 在负载达到10%之前、我希望在两个输出上都能看到一些东西。 如果不是、那么我要仔细检查电流感应网络和 CAO 输出。


    请告诉我您的使用方式

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 电流互感器的负载电阻器不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是完全有意义的。 很高兴听到您取得了进展

    此致

    Colin