This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:原理图审阅请求

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23750EVM-108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626316/tps23750-schematic-review-request

器件型号:TPS23750

您好!

已连接 PoE PD 电路、但无法正常工作。

您能否查看随附的原理图并让我获得结果?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../GPOE_5F00_170919.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    1.您是否在大型(低阻抗)负载下进行检测?

    2.如果不是#1、请查看 TPS23750数据表第16页的第4段: www.ti.com/.../tps23750.pdf
    您的二极管电桥可能具有一些泄漏电流、因此使用较小的电阻可能会有所帮助。

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    无负载。 仅范围界定。

    2.使用 HD06。 仅在以下规格中描述。
    平均正向整流电流
    峰值反向电流

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    1、器件以何种方式无法正常工作? 不输出功率? 是否正在进行检测/分类?
    2.您的输出功率是多少?

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    将输出电压设置为5V。

    但其输出是附加的。 (在原理图中的 J2上测量)

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    很抱歉耽误你的回答。 您的原理图看起来不错。 与 EVM 相同的组件。 让我对这一点再多加注意、然后我就可以找到解决方案了。

    您是否拥有此设计的 BOM?

    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    客户有以下问题

    1.有2种类型的 EVM。 一个是降压、另一个是反激式。

      您能否告诉我2个 EVM 与哪一个更稳定的 EVM 之间的区别?

      以及隔离式设计和非隔离式设计之间的区别。

    无负载时的纹波约为500mV。 (见附件)。

      该纹波是否正常? 能否告诉我无负载 PoE PD 的正常纹波电平?

    3. 如果客户想使用千兆位以太网,她是否需要更改电路?

      如果是、她如何做到这一点?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请尽快让我获得您的答案。

    和客户设计的反激式电路。

    请查看此原理图并获取结果。

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../POE171012Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    要回答您的问题:

    非隔离式降压设计在 RTN 平面和转换器输出端(-Vout 轨)之间具有共享接地平面。 电感器用于存储功率转换的能量。

    隔离型反激式设计的工作方式与降压转换器相同、但使用变压器来存储能量、而不是电感器。 变压器通过磁性方式在2个电感器之间传输能量、在 RTN 平面和-Vout 轨之间提供隔离。

    有关这两种拓扑之间差异的更多信息、我建议使用 TI 的"电源世界"系列: training.ti.com/world-power

    这两种拓扑的主要区别在于、接地平面的隔离可防止噪声电源转换器的传导发射进入可能干扰数据信号的以太网输入。 有关隔离式设计的设计建议、我建议使用以下应用手册 :www.ti.com/.../slua469.pdf

    降压转换器通常用于1类电源应用、因为转换器产生的噪声幅度较小。

    2.我将测量 EVM 并告知您。

    3.要使用千兆位以太网,她只需正确端接以太网变压器的数据端并将其连接到千兆位 PHY。 该功率级别不应干扰设计人员获得千兆位速度的能力。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    在原理图上、确保 TVS 二极管 D3介于 VDD 和 VSS 之间、而不是 RTN 之间。

    此外、作为一项双重检查、请确保 BOM 更改符合所需的输出: www.ti.com/.../slvu137d.pdf 的 PG 6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    在无负载的情况下、TPS23750EVM-108输出的纹波为~333mV。 这是波形。