This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:LM25118-Q1的最大静态电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594808/lm25118-q1-maximum-quiescent-current-of-the-lm25118-q1

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118
你好
为了定义睡眠模式下消耗的电流,我需要 LM25118的最大静态电流(禁用 LM25118Q1MH 时)
我在  数据表中找不到它
-   -40°C 至70°C 时的最大静态电流
 
 此致
Noureddine Tariba
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 EC 表中所示、在-40C 至125C 的温度范围内、关断时流入 VIN 引脚的电流最大值为10uA。 在-40C 至70C 的窄温度范围内、它不会大于10uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Youhao

     谢谢你  

     此致