This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:Fusion Digital Power Designer 故障描述

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594820/ucd9222-fusion-digital-power-designer-fault-description

器件型号:UCD9222

我已经使用过该器件数次、但该电流板在启动时有点顽固。

在运行 Fusion 软件时、我可以对9222进行编程、但在查看监视器或状态窗口时、我会看到故障"Vin OV Fault"。 此故障无法清除。

VinMon (引脚4)读数为1.5V。

我应该查看什么来解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Graeme、

    UCD9222测量 VinMon 引脚上的电压、并将其除以 Vin 监控器刻度、以获取实际的 Vin 读数。 然后、它将 Vin 读数与 Vin OV 限制进行比较。 如果您看到 Vin OV 故障、则应检查:(1) Vin 监控器刻度正确(电阻分压器分压比)、(2) VinMON 引脚上的电压正确、(3) Vin OV 限制高于标称 Vin。

    例如、如果 Vin 监控器刻度= 0.1、VinMON 引脚具有1.5V、则器件将报告15V Vin。 为了避免 VinOV 故障、Vin OV 限制应大于15V。

    此致、

    Zhiyuan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就清楚地说明了这一过程。

    结果是电阻分压器。 其中一个值在电路板上是错误的、但电路是正确的。 VinMon 引脚上的电压现在为0.65、对应于5V 的输入电压。