This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LM3478, LM3481, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594376/tps61170-tps61170

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: LM3478LM3481LM5175

尊敬的团队:

           我正在寻找直流/直流 SEPIC 拓扑驱动器。 请帮我获取原理图和应用手册。

以下是规格。

输入:12至30V 直流(电池电源)

输出:10至14V (150W)

拓扑:SEPIC 拓扑

效率:90%

应用程序:电池充电器

此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61170不适合此应用。 它无法支持如此高的输出功率。

    建议您使用 LM3478/LM3481等控制器或 LM5175等降压/升压控制器。 如果您在其中被接受、您可以打开一个新帖子。 相关人员将回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Halen:

               LM3478 / LM3481可以用于10A 应用、因为数据表中显示了它的1A。 建议使用具有 SEPIC 拓扑驱动器的10A 电流驱动器。

    我已查看 EVM 指南、其中还显示了3A。

    以下是 EVM 指南链接:

    www.ti.com/.../snva461a.pdf

    www.ti.com/.../snva656a.pdf

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1A 具有驱动能力、用于驱动外部 MOSFET。 外部 MOSFET 的电流能力 可以远高于1A、我认为可以是10-20A。

    建议您在 LM3478/81上新发布一篇文章、负责 这些产品的人员将更 准确地回答您的问题!