This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:TLV743P 的最大功率耗散

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628122/tlv743p-tha-maximum-power-disspation-of-tlv743p

器件型号:TLV743P

你(们)好

 ℃查看 TLV743数据表的图31、我认为 Ta=57.9k Ω 时的最大功耗大约为0.29W。
 但我℃℃℃的 Tj 在 PD=0.32W、TC=72.4 μ F 和 Ta=57.9 μ F 时、Tj 为82.5 μ F。
 我可以在这种情况下使用该器件吗?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    该器件的额定温度为125C。 TJ=82.5C 应该没有问题。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason -San

    感谢你的答复。
    请允许我提出进一步的问题。
    在"9.1.3功率耗散"一句中、图31成为有关 DQN 封装的数据。
    然而、在图31中、它被写入 DBV 封装。
    哪一项是正确的?

    图℃中的环境温度为 min_55 ̊ C。
    我是否可以℃环境温度和功耗之间的关系是比较的、即使在55 μ A 以下也是如此?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    DQN 是一个拼写错误、因为该器件仅具有 DBV 封装。 我们将在下一个数据表修订版中更正此错误。 感谢您的讲解。

    在图31中、55C 表示器件正常运行时的最大估算温度、此时功率耗散为0.3W。 曲线看起来是相当线性的、您应该能够将其扩展为您的热基准。

    此致、
    Jason