This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:无源 PoE

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594487/tps2378-passive-poe

器件型号:TPS2378

您好!

是否可以将 TPS2378用于所谓的无源 PoE? 换句话说、如果我在 Vdd 和 VSS 引脚上施加50V 电压、则关闭内部开关并让其通过50V?

此致、
Jan-Frederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    没错。 但是、T2P 引脚(指示您的负载已连接2类 PSE)不会拉低。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是我所期望的。 非常感谢!