This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:数据传输序列

Guru**** 2556140 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594176/lp8758-b0-data-transfer-sequence

器件型号:LP8758-B0

您好!

我们收到了客户关于 LP8758-B0的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在通过自己的板评估 LP8758-B0。 当它们设置 FPWM 模式和0.7Vout 时、主器件发送以下数据。

             地址数据      
 步骤1:   0x02       0x083a3a3a3a
 步骤2:    0x0A        0x1100
 步骤3:    0x1E        0x1515
 步骤4:    0x03        0x3a
 步骤5:    0x0A         0x14
 步骤6:    0x02        0x8a

关于其数据传输段、是否存在损坏 IC 或数据传输失败的可能性?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、
    我将您的请求指派给将对您作出响应的产品专家。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    从记录的数据来看、客户执行了以下操作:

    步骤1:启用放电电阻器、EN2引脚控制 BUCK0+启用车顶/地板控制+放电电阻器+强制 PWM 操作、强制多相操作(重复)
    步骤2:降压电压设置为.67V
    步骤3:屏蔽负载电流测量就绪中断 INT_TOP、未生成中断、负载电流测量就绪。
    步骤4:BUCK0开关电流限制设置为5.0A (默认值)、电压压压摆率设置为10mV/us (默认值)
    步骤5:降压电压设置为0.7V
    步骤6:使能 BUCK0稳压器、禁用 BUCK0时使能放电电阻器、强制以 PWM 模式运行、强制以多相模式运行

    您能否提供上述步骤的范围截图? 您能否确认我提到的上述步骤是客户的预期目标? 客户是否尝试使用车顶/地板功能在两个电压之间切换,即.67V 和.7V? 如果是这样、我看不到他们在哪里设置了 BUCK0_FLOOR_Vout、在寄存器0x0B 中定义。


    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 他们打算采取以下措施。

    Step1:禁用 BUCK0、只有 EN_BUCK0位控制 BUCK0、EN1引脚控制、启用/禁用控制、启用放电电阻、PFM 打开、 切相打开、降压0/1/2/3 ILIM=5.0A 和10mV/us 压摆率
    第2步:降压0 Vout 为0.67V、BUCK0底板电压为0.5V
    步骤3:I_LOAD_READY_MASK 和 TDIE WRN_MASK 为1、BUCK0/1/2/3_ILIM_MASK 为1、BUCK0_PG_MASK 为1
    步骤4:Buck0 ILIM=5A、10mV 压摆率
    步骤5:降压0 Vout 为0.7V
    步骤6:启用 BUCK0、只有 EN_BUCK0位控制 BUCK0、EN1引脚控制、启用/禁用控制、启用放电电阻、启用强制 PFM、 切相打开

    您能否再次检查它们的数据传输顺序?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从地址0x1E 开始的步骤3写入操作有一些错误、因为它正在写入保留的寄存器位。 因此、我要将其更改为0x051515。 除此之外、我没有看到序列出现问题。 存在一些重复写入、但不应损坏器件或导致问题。 例如、不需要步骤4、在第一步中、寄存器0x03已写入0x3A 数据。

    客户是否有评估模块? 这将有助于调试和确定写入序列。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela