This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B 线圈和电容器、空间有限

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594641/bq51050b-coil-and-capacitors-for-limited-space

主题中讨论的其他器件:BQ51050BTIDA-00318BQ51003BQ500410AEVM-085HiDick、
我们正在设计具有无线电池充电功能的产品。
我们使用的是 TI 器件 bq51050b。

1) 1)要充电的电池如下所示:
可充电锂离子聚合物电池组3.7V、165mAh。 (部件号:ICP641620PA)
充电特性 CC/CV–恒定电流/恒定电压
电压= 4.2V CV
电流正常= 0.5 C CC–82.5mA
最大 充电电流= 1.0 C CC–165mA

2) 2)接收器线圈:
由于我们的空间有限、因此我们目前选择了以下线圈:
制造商器件型号:760308103206
Digi-Key 部件号:732-6211-ND
描述:
RX 1线圈1层7.5UH 1.55A
1个线圈、1层7.5µH Ω 无线充电线圈接收器340m Ω
电感:7.5µH μ H
直流电阻(DCR)= 340m Ω
Q @频率= 16 @ 125kHz
额定电流= 1.55A
电流-饱和= 3A
频率-自谐振= 23MHz
尺寸/尺寸= 1.10"长 x 0.59"宽 x 0.03"高(28mm x 15.0mm x 0.7mm)

如果上述接收器线圈与 bq51050b 搭配使用、我们需要您的支持来指导我们。

3) 3)如前所述、我们的空间有限、因此我们选择了 bq51050b 的 DSBGA 封装。
CLAMP1 (E3)和 CLAMP2 (E2)引脚无法轻松访问的情况。 因此、我们将这两个引脚/焊球保持悬空。
请告诉我们这是否正常。

谢谢、
Girish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dick Stacey 不再支持无线电源。

    bq51050b 旨在支持5W (1A)充电解决方案、并且可支持更低的充电电流。 但无法很好地扩展到低于200mA 的应用。 问题区域将是精确的充电终止、通常为充电电流的10%。 在您的应用中、82.5mA 至165mA 范围内的充电电流将是8至16mA 的终止电流。 我们不建议端接电流低于30mA。

    接收器线圈 L 为7.5uH、线圈较小(28mm X 15mm)。 对于较大的线圈、建议 L 值为12uH 40mm X 30mm。 对于小线圈、尺寸约为电感的一半。 随着线圈尺寸变小、线圈到线圈的耦合因子会下降、从而降低增益。 这可以通过增加线圈 L 来抵消。在这种低电流条件下、DCR 和饱和不是那么大的 A 因子。
    高于760308103206不适合此应用。

    需要使用 CLAMP1和 CLAMP2来防止由于线圈的过压而对器件造成损坏。

    TIDA-00318是一款低功耗电池充电器应用参考设计、具有22mm 小圆形线圈和低终止电流充电器。 它是一个双器件解决方案、会更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很棒的信息 谢谢你。

    我们板上的空间非常有限、因此您可以推荐单芯片解决方案。

    此致、

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于这个低功耗级别、我建议您不要使用一个好的单芯片解决方案。
    可以使用 bq51050、但终端电流需要设置为大约30mA、这可能不是令人满意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill、
    我们能否将 BQ51003YFPT 芯片与以下线圈配合使用? 它是500mA

    我们还想使用接收器线圈:WR221230-36M8-G -->:27.9uH 和22x12mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是- WR221230-36M8是更好的选择、它在更小的封装中具有您所需的更高 L。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    谢谢你。
    1)我们能否将 bq51003 (作为接收芯片)用于具有 RX 线圈 WR221230-36M8的应用。?

    2) 2)您知道 bq51003的精确充电终止电压有多少。?

    3) 3)准确的充电终止对我们意味着什么?

    4)在 Bq51050b 芯片上、如果我们低于终止电流(30mA)、到底会发生什么情况? 或最糟糕的情况。 ? 或者缺点是什么?

    请告诉我。

    此致、
    Girish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我们能否将 bq51003 (作为接收芯片)用于具有 RX 线圈 WR221230-36M8的应用?--是的,建议将线圈到线圈的距离保持在最小 您将使用什么 TX?

    2) 2)您是否知道 bq51003的精确充电终止值。?-不适用于003、它是5V 电源而不是电池充电器。

    3) 3)准确的充电终止对我们意味着什么?-请参阅 bq51050B 数据表图21。 要完成对锂离子电池电流的充电、电流将降至终止电流阈值。 该值通常为充电器电流的10%。 为了获得良好的充电性能、需要准确检测到这一点。

    4)在 Bq51050b 芯片上、如果我们低于终止电流(30mA)、到底会发生什么情况? 或最糟糕的情况。 ? 或者有什么缺点呢?--它可能是由于提前终止而导致充电不足的情况,或者如果充电没有终止,则触发10小时故障计时器。

    对于小型168mAhr 电池、bq51050可能不太适合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    感谢您的回答。
    我知道我无法将 bq51050b 用于我的应用。

    现在我在 e2e.ti 支持上找到以下信息:(您能评论吗)
    --------------------------
    "我构建了一个基于 BQ51050B 的电路、其中包含75mAh 锂离子电池用于充电、因此我的 R1 = 4.2k、Rfod = 200 Ω(其中 Ibulk = 68mA、充电温度大约为0.9C)、并且工作正常。

    我还设置了 Rterm = 2.4K (Rterm 或 R5)(根据数据表、当电池充电电流小于68mA 的10%(即6.8mA)时、bq51050b 将向发送器发送 CS100命令、以便我们可以在发送器侧看到稳定的 LED 指示、 即 BQ500410AEVM-085)。 我在电池上连接了一个万用表、以监控流入电池的电流。 在完全充电状态下、电池消耗约3.5mA、但在发送器侧仍然看不到任何完全充电状态。

    如果您在上述过程中发现任何错误、请纠正我、以便获得"电量已满"状态指示。 如果您需要有关该项目的更多信息、请告诉我。

    注:
    1.数据表中的 Ros 电阻(连接 RECT 和 Rfod)在我的电路中被称为开路。 (请告诉我这种阻力的作用是什么、是否需要在那里放置一个电阻器)
    2.为 TS 引脚放置了10k。 (因为我目前没有使用任何 NTC)。
    ----------------------------------------

    我只想寻找单芯片解决方案。 我发现这非常困难。 根据您的经验、您可以向我推荐解决方案吗?

    此致、
    Girish。