This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:输入电压高于40V 时的器件故障

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626791/tps54160-device-failure-at-input-voltages-above-40v

器件型号:TPS54160

我们有一个成熟的设计、该设计最近才出现输入电压高于38V 时的问题、器件将发生故障并"烧毁"。 设计未更改。 对节点电压的检查表明、任何节点在任何时候都不会暴露在超过数据表中规定的绝对最大额定值的位置。 我们仅要求该器件在40V 输入电压下工作、因此它正好接近我们要求的顶部。 这似乎是新一批 IC 的一个新问题。 我们的旧 IC 不会老化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我们发送已下发批次的生产日期代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片标记为:

    56 TI  
    54160

    另一个失败的是:

    64 TI
    54160

    那些看起来不会失败的示例显示:

    4C TI
    54160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其发送给我们的支持工程师、并在我得到答案后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有新信息吗? 我们的产品将暂停、直至我们有一个计划向前推进、


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我再次与我们的工程师进行了联系。 他说客户应该有一个 LTC (批次追踪代码)、其格式为71AZF4T。 你有这个号码吗? 他说、上面提供的生产日期代码不足以查找制造批次历史记录。

    谢谢、

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    您也可以直接将代码发送给我们:simpleswitcherapps@ti.com

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏客户的响应、我正在关闭该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么关闭此主题未解决问题? 我正在等待我们的 CM 对批次代码的回复。


    谢谢、
    Craig  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    以下是来自 CM 的卷带信息:

    TPS54160DGQR MFR:德州仪器

    批次:6010590ASH DC:1614数量:2500 COO:CN

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每当您答复已关闭的线程时、它都会重新打开。

    我将转发您的信息。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新? 我们仍然有这个问题。

    我们将在您的评估板上尝试这些问题日期代码。


    谢谢、
    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我仍在等待有关晶圆厂批次数据的回复。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为一个实验、我们采用了一个在12V 下工作正常的器件、然后我们将 EN 保持在低电平、将 Vin 斜升至40V、该器件被销毁。 它从不进行切换、只需将输入电压暴露在40V 电压下、它就会在复位时损坏它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、40V 输入电压不应损坏部件。 它们应该已经过测试、最高可达到 Vin 绝对最大值。 当我等待晶圆批次数据时、请联系您购买此批次器件的位置以解决此问题。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我收到了我们的支持团队的反馈。 他们在您提供的制造批次#的数据中没有发现任何异常。 请与您已购买此批器件的位置联系、以解决此问题。

    谢谢、