This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:如果使用内部基准、VREFA+和 VREFA-引脚是否可以悬空。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634539/ucd90240-can-vrefa-and-vrefa--pins-be-left-floating-if-internal-reference-is-being-used

器件型号:UCD90240

数据表显示、这2个引脚的使用是可选的、但如果不使用它们、在使用内部电压基准时是否可以将它们保持悬空? 没有一个基准电路显示只使用内部基准的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用外部基准、则可以将这些引脚保持 悬空状态。

    谢谢

    Yihe