This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:VCC 旁路电容额定电压

Guru**** 2603455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634033/lmr23630-q1-vcc-bypass-cap-voltage-rating

器件型号:LMR23630-Q1

您好!

尽管 VCC 上的电压为4.1V、但在某种程度上建议 CVCC 是 VCC 的旁路电容、其额定电压为16V 或更高。

为什么不是10V? 背后有什么原因?

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-圣、

    16V、以确保安全。 10V 应该可以、但我们建议使用16V。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否认为有任何具体问题?
    数据表中写入的内容对用户的设计有很大影响。 要求16V 而不是10V、这使得客户需要支付更多的钱。 必须有足够的推理。
    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-圣、

    我和专家说过、实际上、这种想法与电压安全裕度有关、与电容的电压系数有关。 随着电容器上的电压增大、电容会减小。 因此、您可以选择:

    1、使用额定电压为16V 的电容、因为0-4.1V 电容的变化不会像10V 电容那样大。
    2.使用额定电压为10V 的电容值较大的电容。
    3.使用额定电压为10V 的 X7R 型电容器。
    4.使用具有10V 额定值的相同电容、因为这可能仍然有效、但我们不建议这样做。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    非常感谢。
    很棒的信息

    此致、
    奥古里