This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:I2C 速度规范

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593183/bq51222-i2c-speed-specification

器件型号:BQ51222

您好、香榭丽舍

BQ51222的数据表显示 I2C 速度典型值为100kHz。 这不会阻止我提高速度、因此在快速模式(400kHz)下使用它是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在进行检查、但不认为该器件可以实现400kHz 的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否已经获得了一些结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有找到有关以100kHz 更快的速度进行测试的信息、这正是我推荐的。