This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:压降大

Guru**** 2450430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630753/lm3478-huge-voltage-drop

器件型号:LM3478

您好!

我在 Webench 中使用 LM3478设计了升压拓扑、以便通过12V 电源为24V 电池充电。  施加电源后、输出电压会急剧下降、如果继续供电 、 MOSFET 将被烧断。

下面的3个元件已经过更改、在连接 到负载时、即使该电路仍处于应力状态、 即输出端的电池(无负载、它输出27V 的平坦电压)、并且在尝试解决此问题之后:

Ccomp = 380nF

Rcomp = 1.18k Ω

CCOMP2 = 3.3nF

 

我还把 Csense 改成了100nF、但它保持不变。


如果 这是   由 Csense 或其他故障反馈组件值导致的、请提供建议?

 

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将电池连接到转换器的输出电压轨时、电池是什么? 如果电池深度放电、则会导致过多的浪涌电流、从而损坏外部器件。 要帮助解决此预充电问题、请参考本 应用手册的图3。 该电路将有助于限制浪涌电流、并希望防止 MOSFET 损坏。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的建议。

    如果可能、请建议使用 TI IN138将电流反馈到 COMP 引脚而不是 比较器? 随附的是 IC 原理图、供您参考。

    至于这一点、我在计算中要求 将 LM3478 COMP 引脚#2从1.23v 开始、 在该电压之上、 只要输出电流上升、它就会开始逐渐降低输出电流、 请告知 我 的假设是否 正确?

    感谢您的回复。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    有意见吗? 回复?

    提前感谢 !  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    由于这是一种升压拓扑、当 VIN 大于 VOUT 时、需要有一个 FET 来断开从输入电压电源到输出的路径。 续流二极管仍会导通、需要有一个阻断 FET。

    您之前展示的电路非常适合在 VOUT > VIN 时限制最大电流。 但是、这不会防止短路或 VOUT < VIN 的情况。 我推荐我之前提议的电路。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常感谢您的回复。

    我将再次检查此问题。


    此致、