This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqstudio 屏幕中几个寄存器的含义

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594976/bq40z50-r1-meaning-of-a-few-registers-in-the-bqstudio-screen

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

是否有人能告诉我以下寄存器的含义? 这些寄存器出现在 bqstudio 寄存器屏幕中、我在《技术参考手册》中找不到有关这些寄存器的正确说明。

1.单元格1 DOD0 --(它显示的值为16029。 我的电池是2600mAh。 如何解释该值以及为什么它没有尺寸)

DOD0时间--(15 h/16)

3.最大 Qmax 时间--(15 h/16)

4.电池1 DODEOC --(显示1344)

5.电池1 Qmax DOD0 --(显示的是16029。 这也是它为什么没有尺寸的原因。 如何读取值)

6.电池1原始 DOD --(16032)

7.电池1 Bal DOD --(0)

8. DOD0通过了 Q

9. Qmax 通过了 Q

10.初始 Q--(2252mAh)