This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:如果输入电压与输出电压之间存在固定比率?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634549/lm73606-fixed-ratio-if-vin-to-vout

器件型号:LM73606

我用固定自行车旋转电机。 电机生成直流输出。 然后、我想使用直流/直流降压转换器来点亮 LED 灯泡、但我需要随着输入的变化而改变输出电压。 我想向大家展示、骑自行车的动力会改变 LED 灯的可通电量。 我是一名机械工程学生(无电气经验)、我需要知道:是否可以设置此转换器、以便随着输入电压的变化、输出电压会相应地变化? 换句话说、输入电压与输出电压之比是否固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我提出一些一般性意见。  通常、使用降压转换器调节至独立于输入电压的固定输出电压。  该特性称为"线路调节"。  大多数现代降压转换器将具有内部精密改进的电压。  输出的一部分反馈到反馈引脚并与此基准进行比较。  控制电路被设计成改变带节点占空比、这样的话、反馈电压一直等于内部基准。  通过将反馈输出电压与反馈输入电压的一部分进行比较、可以设计一个输出为输入电压固定百分比的转换器。  简单的想法是使用一个较旧的控制器、例如 TL491、它具有未指定误差放大器的两个输入、因此您可以使用同相输入作为基于 VIN 的基准、并以通常的方式将输出电压反馈到反相输入。  TL491是一款非常基本的控制器、因此您必须设计很多外部电路、例如驱动开关、反馈和补偿。  此外、如果您需要非常高的电流、则可能需要外部 MOSFET 驱动器等  现代集成解决方案的大部分内置解决方案、但遗憾的是、它们不是为您的特定应用而设计的。  如上所述、您可能需要设计一个外部误差放大器以使用 Vin 作为基准。  也可以使用某些转换器具有的跟踪功能。  这一切取决于您的输入电压范围、输出电压范围和电流要求、以及您在电路最初启动时预期会发生的情况。  您能否提供一些其他详细信息?  您可能希望与 EE 部门的一名同学合作以帮助您完成项目。