This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050EVM:无 LDO 输出

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629623/bq25050evm-no-ldo-output

器件型号:BQ25050EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25050

我最近刚购买了 BQ25050 EVM、用于评估在我们的应用中的使用情况。  在步骤4.1.1中连接主电源并测量 LDO 后、如果遵循用户指南、则没有输出电压。  我尚未更改出厂设置中的任何跳线设置、所有跳线设置均按照用户指南进行了正确配置。  我是否需要设置某个组件或 EVM 是否出现故障、如果是、如何 修复该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦输入电压高于 UVLO (3.3V)和低于 OVP (10.5V)、LDO 就会启用。 其他可能导致问题的因素是 LDO 输出过载、请检查负载。