This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:在施加输入电压且电池电压低于电池稳压电压的情况下、BQ24092不会充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634569/bq24092-bq24092-does-not-charge-with-input-voltage-applied-and-battery-voltage-less-than-the-battery-regulation-voltage

器件型号:BQ24092

在输入电压为5V 且电池电压为3.7V 的情况下、BQ24092充电管理 IC 将不会进入恒流充电模式。  CHG 输出信号变为高电平、同时指示未充电状态。  当输入电压被移除时、它有时会将 CHG 驱动为低电平、从而指示充电状态。  但这并非始终发生。  似乎存在内部设计问题。  有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用电子邮件在线解决此问题。