This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:EN 引脚切换

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628852/lm5106-en-pin-toggling

器件型号:LM5106

香榭丽舍

那么、EN 引脚上的一个问题... 从功能上讲、它看起来只是驱动器的与门... 但我担心高侧的电平转换和可编程死区时间函数。   EN 引脚能否支持与 IN 引脚上的信号不相关/不同相的快速切换信号?  或者、如果给定快速切换信号、它是否更适合用作可能会产生毛刺脉冲的长期关断功能?  我的意思的一个最坏情况示例是将20kHz 输入到 IN 引脚、将19kHz 输入到 EN 引脚。  5106能从容地处理这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高雷达、

    我是该器件的应用工程师。

    我的第一印象是、LM5106可以支持  与输入信号无关的快速切换信号 、但让我在 工作台上验证这种行为。

    您是否担心 使能引脚的运行 会因 EN 上的振荡信号而失败?

    此致、
    Mateo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    感谢您提供基准测试验证服务;我认为这是我们需要的;因为像您一样、我最初的想法是、当然、应该起作用... 但是...问题是、电平位移通常是通过某种迟滞或阈值保持检测来实现的;因此、如果 PWM 输入变为高电平且高侧 FET 打开、则会在稍后无限地尝试禁用输出; 检测是否在输出真正关闭之前有滞后(或更可怕;它希望不是边沿检测,而是一直等待已禁用的边沿,而这种边缘现在永远不会进入)。  我们实际上主要担心 EN 将作为真正的使能端-也就是说,在所有情况下,低电平意味着输出关闭。  我还‘re,我们也想知道低侧控制——它只是低侧的,我怀疑它是一个“”栅极,因此正常工作;而高侧的电平位移块是后栅;从而引入了松鼠的机会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达、

    我收到了 LM5106的一些样片、并将在 工作台上进行一些测量时向您进行更新。

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有什么发现吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雷达、

    我正在努力让您今天回到自己的工作中!

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高雷达、

    我能够在工作台上捕获以下波形:[通道1 (黄色):IN、通道2 (青色):EN 和通道3 (品红色):LO ]

    我对 R_DT 使用了100kOhm

    测试条件:

    IN:20kHz、50%占空比脉冲

    EN:19kHz、50%占空比脉冲

    尽管 IN 和 EN 不同步、但我仍然能够确认数据表中图1中的值。



    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、

    所以这个东西看起来很棒… 但这正是我们所期望的。 正如初始帖子中所述、我主要关注的是高侧输出;因为这是具有电平转换器的输出。 如果您可以将具有高侧输出的第四个通道添加到图中、我想我们就在这里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高雷达、

    没问题。 以下示波器捕获处于相同条件下、但 在 HO 上连接了第4个通道(绿色):
    HPHL 测量:

    T_HPLH 测量:

    Dt1测量:

    Dt2:测量:

    我希望这些示波器捕获足以证明在使能端具有20kHz 输入和19kHz 信号时的运行情况。

    此致、
    Mateo