This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应用报告 SLUA604

Guru**** 2559370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633909/application-report-slua604

4.4.2.2章中的公式来自哪里、为什么公式中的输出功率乘以2?
提前感谢。

应用报告 SLUA604:
www.ti.com/.../slua604.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus、

    在此感谢您关注 TI。

    这来自 DCM 反激式转换器的能量/功率公式:PoUT = 1/2 L (IPEAK^2) f 求解 L 磁化电感。 有关详细信息、请参阅此白皮书:

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 有道理。 现在、4.4.2.3方程式中的趋肤深度不能正确结束。 其内容为:7、5/sqrt (100k)= 0、24mm。 但当我计算它时、结果是0、024mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我从应用程序中经过皮肤深度的钙化、得到的数字与您相同。

    我已使用以下公式计算铜的皮肤深度 和计算出的单位。  我计算出100kHz 时铜线的趋肤深度约为0.206mm

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、方程式未发布。  我随函附上了该函、供您参考。