This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索电源 IC!

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628213/searching-the-power-supply-ic

主题中讨论的其他器件:LP8758-B0TPS544B20

大家好、TI 团队。  

我正在寻找电源 IC。  

IC 必须满足 以下条件。  (输出电流=大约2A)

请在审核后进行评论。  

谢谢。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信我们在2A 电流下具有5V 输入、3V 输出以及 I2C 或 PMBus。  50 μ s 的启动时间很短。  它可能需要6A 或更高的额外电流源、因此您实际上可能需要8A 器件。     它与放电类似。  我们具有外部放电功能的器件通常具有一个小型 FET、用于在关断时对输出进行放电。  快速放电需要高灌电流才能实现。  1V/10uec 的 dV/dt 可能需要大约10A 的电流。 我需要对此进行研究、看看我们是否有任何东西可以在不使用任何额外的外部电路的情况下实现这一点。  放电斜率是否必须是这些精确时间?  还是最快的就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题。 是什么驱动快速上升和下降时间? 我们的内部输出放电电路通常具有相当高的电阻、将在几毫秒内放电。 请参阅上述有关所需电流的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John。
    感谢您的回复。

    放电电路也可以使用外部电路来实现。
    2、是什么推动了快速上升和下降时间?
    =>我们的目标器件是 NAND 闪存。
    3.放电斜率是否必须是那些精确的时间? 还是最快的就足够了?
    =>电源 IC 可以使用 I2C 调整全部三个放电选项。 和精确的时间。

    现在、我将回顾 LP8758-B0直流/直流转换器。 但是、我想要的标准还有点短。
    请查看最令人满意的器件。

    谢谢。
    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 TI 团队。


    如果您没有类似此规格的器件、请推荐类似的器件或电路。

    选择组件后、我将与客户讨论。

    谢谢、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑 TPS544B20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    遗憾的是 ,TPS544B20 不符合规格。  抱歉。

    另一方面、

    LP8758-B0的输出电压范围= 0.5V 至3.36V、带 DVS。

    请确保您的产品具有与 LP8758-B0相似的规格、输出电压范围=~4V。

    谢谢
    Andrew。