This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电压双向限流器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633657/low-voltage-bidirectional-current-limiter

TI 产品系列中是否有可降至1.8V 的双向限流器(电源开关、电子保险丝或类似产品)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、

    您是否提到在两个方向上都有有效电流限制? 我们没有任何器件会这样做。 但是、您可能会将两个器件置于背靠背配置中、但必须对其功能进行测试。

    您的应用为何需要此功能?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从另一家公司找到具有+/- 400mA 连续电流的低电压(1.8 - 5.5V) 0.5 Ω SPST 模拟(双向)开关。 采用 SOT23-5封装、具有短路、过流和热保护功能。 这正是我需要的、但如果您有类似的东西 、可用于背靠背配置和小型封装、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zrno、

    很可能…… 我们可能有合适的器件、但可能来自不同的产品线。 您能为您找到的 SPST 模拟(双向)开关器件型号提供帮助吗? 我们可以根据您的信息进行检查和确认。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有1 Ω Ron 和+/-200mA 连续电流的 MAX4624和 MAX4625。
    MAX4626、MAX4627和 MAX4628具有0.5欧姆 Ron 和+/-400mA 连续电流。
    全部采用 SOT23封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zrno、

    已联系相应的工程师、并将很快对此作出响应。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、

    MAX4624和 MAX4625都是2:1开关。 TI 有八个2:1开关候选器件。 下面是列表。 您可能希望将带宽要求置于更低的范围内。

    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page SPD&p480=1;1&p1498=Catalog&p3139max=200;450


    对于 MAX4626、MAX4627和 MAX4628、它们是1:1开关、可导通400mA 电流。 我们具有相同的通道配置、但我们的开关仅支持高达200mA 的持续电流。 下面是列表。

    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page SPST&p480=1;1&p1498=Catalog&p3139max=200;450
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以的、但 MAX 器件具有集成限流器、由于过流状态、器件将临时切换至 PWM 模式。 正如我在第一篇帖子中所指出的、这对我来说是最重要的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、

    感谢您分享这些信息。 现在、我了解您的设计请求。 遗憾的是、我们没有具有电流限制功能的此类器件。