This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:RSOC 从100%开始具有急剧拐点、不会逐渐下降

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593844/bq40z50-r1-rsoc-has-sharp-knee-from-100-not-decreased-gradually

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

大家好、TI 团队

  我在项目中使用了 bq40z50r1。  电池组在大约7摄氏度下放电。 然而、RSOC 具有从10%到10%的急剧拐点、不会逐渐下降。 如何 优化数据闪存中的参数?

 e2e.ti.com/.../0.8C.xlsx

1) 1)我已通过 GPC 计算更新 RA 表。 但是、我在典型的学习包中没有成功的学习周期。

   这是否是问题的问题?

2) 2)随附的是 GPC 报告。 请帮助检查我是否需要优化参数?

  e2e.ti.com/.../ATL396686_2D00_report.zip 

3 μ s 在) 优化期间、放电率为0.5C。 但是、我需要执行0.8C 放电测试。

    那么、 这是可以接受的吗?

BR  

陈锦芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 如果您尚未完成学习周期、这可能是导致一些问题的问题
    • 为了优化低温参数、请以系统典型的高速率对电池放电、直至达到最低电压、因此您可以为 GPCRB 选择更高的电流