This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:巨大的 Cout

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594153/lm25085-huge-cout

器件型号:LM25085

大家好

如果我们问 LM25085、您会介意吗?
请参考以下文件、您能给我们回复吗?
e2e.ti.com/.../2451.20170509_5F00_LM25085.pdf

然后、我们的客户使用64kHz 的 FSW。
使用 fsw=64kHz 是否没问题?
(根据使用 fsw = 64kHz、我们认为  Cout 的值会更大。)

最后、关于布局、我们现在没有了。(另一方面 、我们猜 它取决于布局。)
我们将对其进行检查。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有一些意见、您能给我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、您好!

    没有理由不使用高 Cout、您采用了3类纹波注入、可确保电感电流与反馈处纹波电压之间的相位关系正确。  请尝试将 C90增大到~100nF?  客户问题很可能与布局有关?

    电感器的 DCR 也是什么、输出电容器的 ESR 是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San

    感谢您的回复!

    我们要确认几个要点。

    "请尝试将 C90增大到~100nF?"
    ->是否指示 C390 进行 最小纹波配置?

     关于 DCR 和 ESR、我们 将检查这些值。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、您好!

    抱歉、我指的是 C390。

    谢谢、

    David。