This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EVM1402

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628924/emb1499q-evm1402

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

你(们)好  

我对 EVM1402电路板有一个问题。 EVM1402中有12V 外部电池、我想知道 TI 的有源平衡解决方案必须使用此外部电池吗? 如果我们想将 TI 的主动平衡解决方案用于我们的工业高电压存储系统、如果我们不需要这种外部电池、可以吗? 如果是这种情况, 除了效率之外,它还会产生一些其他效果,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    转换器必须能够在电池和另一个电源之间移动能量、EM1402EVM 为此使用外部隔离式12V 电池、但您可以改用模块电压。  TIDA-00239是一个使用模块电压的有源平衡示例、它实际上在该设计上使用了2个转换器。  有源芯片组参考设计指南 第5节可能有助于了解有源电池平衡电路的组件选择。  

    使用模块电压的主动平衡设计可能会从转换器电路的 TIDA-00239参考设计和用于监控电路的 TIDA-00817 - EM1402EVM 参考设计中汲取灵感。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    关于 TIDA-00239参考设计、这种平衡是否仅适用于7节电池、因为 EMB1428仅支持7节电池开关、从原理图中看、它不支持14节电池之间的平衡、对吗? 我看到有源芯片组参考设计指南第5节、一个 EMB1428 tap0连接到另一个 EMB1428 TAP7、这意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    EMB1428支持7节电池。  在 TIDA-00239中、底部7节电池使用一个开关矩阵和转换器、顶部7节电池使用一个开关矩阵和转换器。  这可以在 有源芯片组参考指南的图5-1中看到。  第7个单元格正极是下组的顶部和上组的底部、并连接到两个矩阵、如图2-2所示。  原理图中提供了更多详细信息。

    由于有2个开关矩阵和转换器、此设计可同时平衡2节电池。 其中一个下部电池可平衡至模块电压、而另一个上部电池也可平衡至模块电压。  如果电池1为高电平且电池14为低电平、则这种同步平衡可以在电池1至电池14之间进行有效平衡。  如果高电芯和低电芯处于同一组7中、则平衡必须依次运行、例如从电芯1到模块电压的传输、然后再从模块电压到电芯2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, WM5295,

    感谢您的快速回答、我仍然有一个困惑的地方、例如、如果电池1高、电池14低、如何从电池1平衡到电池14、是否不需要 EMB1499转换器? 现在我看到一个 EMB1499+变压器 T2和另一个 EMB1499+变压器 T3、它似乎 是两个电路的独立电路、因此我不知道如何从电芯1转换为电芯14。此外、您提到的"模块电压"是指 EMB1499添加变压器? 很抱歉、我是个风趣幽默的人、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:
    要从电池1切换至电池14、必须使用两个转换器。 第一个转换器运行以将能量从电池1转移到电池组。 第二个转换器将能量从电池组转移到电池14。 "模块"电压是电池组电压、即14节电池的总和。 请注意、T2和 T3使用来自 BAT14的"+VIN"。