This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 LTE Cat1调制解调器供电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, TPS54240, TPS63070, TPS63020, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594822/making-power-supply-for-lte-cat1-modem

主题中讨论的其他器件:bq24072TPS54240TPS63070TPS63020BQ24074

各位工程师、大家好!

我对我的解决方案有一些疑问。

我的问题是:我需要为 LTE Cat1调制解调器供电。 有2个电源:8至36V 外部直流电源或最小6800mAh 的内部锂离子电池组。

我所期望的是:正常操作是来自外部直流电源的调制解调器电源。 如果外部电源丢失、调制解调器应继续工作、并由电池供电。 (最好是充电器中的集成开关)当外部电源反向时、电池组应充电电流为500mA–1A。

调制解调器要求为:3.8V、LTE 模式下峰值为1A。 型号为 Telit LE910EU v2

当前设置为 :TPS54240 (降压)+ bq24072 (充电器)  

我仍然无法为调制解调器选择合适的降压/升压、并且担心降压+充电器组合的性能。  

是否有人可以为此建议好的解决方案?

如果我错过了一些需要的信息–请询问、我将尝试跟进。

提前感谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您将使用8V 至36V 电源为 TPS54240供电、然后使用3.8V 输出为调制解调器供电、并为 bq24072 (最大输入电压为28V)供电、从而为内部电池充电。  什么是电池电压?  您将需要 自动切换以使电池为 TPS54240的输入供电、而 TPS54240需要足够的输出电容来使调制解调器在转换期间持续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、我需要在充电器/电力线和调制解调器之间使用降压/升压 IC。 这基于大多数充电器的工作电压:4.5–5.5V、以及我需要3.4V 至4V 的稳定电压范围来为调制解调器和锂离子 CAN 供电、并且最好达到3V 以获得尽可能多的功率。 该电池组具有自己的保护功能、将在2.9V 电压下切断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 没有显示任何将在该整个范围内运行的降压/升压转换器。 我想您的设计需要两个独立的直流/直流转换器、TPS54240可用于外部输入。 您可能会看到使用电池组运行的 TPS63070降压/升压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kostiantyn、

    我们的低电压降压升压从 TPS63 xxx 开始。
    这是一款适用于1S 锂离子电池上的3.8V 降压/升压转换器的器件。
    具有4A 开关的 TPS63020高效率单电感器降压/升压转换器
    www.ti.com/.../TPS63020

    对于您的输入、TPS54240可以在电流为2A 时产生5V 电压。
    将其用于具有电源路径的 bq24074线性充电器的输入。
    bq24074通过5V 为电池充电、同时将5V 传递到其输出。 (电源路径)
    然后主输入电压消失后、bq24074会将电池传递到其输出。

    bq24074输出将馈入 TPS63020以使降压(关断5Vin 或 Vbat>3.8V)或升压(Vbat<3.8V)电压为3.8V

    另请参阅此参考设计以了解一些想法; http://www.ti.com/tool/pmp9769
    它将 TPS63020用于 GSM 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    这就是我要考虑的问题。 降压至5V、使用它进行充电、降压/升压以获得稳定的3.8V 电压。 参考设计是一个很好的起点。 我最担心的是从外部切换到电池、但如前所述、大容量电容应该有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴为您提供帮助、Kostiantyn。

    降压/升压 TPS63020会在输入电压从降压模式变为升压模式时保持恒定的输出电压。
    请参阅数据表中的图23。 线路瞬态响应。
    它显示了3.3V 的输出电压、VIN 从3V 变为3.7V。

    PowerPath 充电器还可以从 Vin 无缝转换到 Vbat。

    不需要所有这么大的电容。

    我现在将关闭此功能、但如果您有更多问题、请再次发布。