Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3409
你好
LM3409HV 的分流 FET。 我们的电路与 AN-1953 LM3409HV 评估板中的电路非常相似(请参阅下文)。 其中五个驱动一组 LED。
问题在于、当驱动器应处于"关闭"状态时、即 PWM 信号为低电平时、控制器仍在进行开关、从而向开关 FET (Q1)产生0.7%占空比2.9至3.1kHz 信号。 这会在电容器中产生大量压电声噪声、尤其是当有5个 LED 驱动器靠近时。 耳朵对 3kHz 非常敏感。 我们无法运送出这样嘈杂的产品、因此我必须摆脱声音。
当 PWM 信号保持低电平时、EN 引脚稳定为5伏。 这是导致 LM3409保持开关的原因吗?您是否可以建议在 PWM 保持低电平时停止 LM3409开关?
谢谢
/Morten