This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:引脚1和引脚2是否与引脚3有任何连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594898/lm4040-whether-pin1-and-pin-2-have-any-connection-to-pin-3

器件型号:LM4040

大家好、


请帮助确认 LM4040-N、引脚1和 PIN2是否 与芯片内的引脚3有任何连接?

因为我们发现1个 pin3短接至 PIN2。  这是正常的吗? 是否有 EOS 会导致此症状?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    引脚2和3都是基板的一部分、因此虽然它们之间可能存在一些较小的内部电阻、但它们可能会显示为短路。

    根据数据表、引脚3应保持悬空或连接到引脚2、因此这是正常行为。

    此致、Diego Lewis