This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92510:最小 LED 电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405, TPS92510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634447/tps92510-minimum-led-current

器件型号:TPS92510
主题中讨论的其他器件:LM3405

尊敬的所有人:

是否有将最小 LED 电流 用于稳定运行的规则?

*问题的背景

LM3405的规则是最小 LED 电流= 200mA、并且一直保持稳定运行。

因此、我想知道 TPS92510是否具有该电流规则。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    LM3405的限制来自于它的内部补偿。 TPS92510具有 COMP 引脚输出、因此可以对其进行调节、因此实际上没有最小输出电流规格、因为您可以确保其稳定。

    此致、

    克林特