This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:适用于4s30p 锂离子18650电池组的太阳能充电控制器和电池监控?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76925, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593892/bq76pl536a-q1-solar-charge-controller-and-battery-monitoring-for-4s30p-li-ion-18650-cell-battery-pack

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76925BQ24650BQ76PL536A

大家好、
感谢您的回复!
很抱歉、我第一次没有清除。

我的要求:使用太阳能电池板为锂离子电池组充电(0.5°C)、

并在电池组负载下放电(0.3C 时)。 需要一种合适的经济高效的解决方案!


电池组:4s30p 配置、18650节电池、每节容量1000mAh。


适用于具有 MPPT 的太阳能充电控制器的简短 IC:

BQ24650 、但它具有最大 充电电流= 10A、我需要15A 的充电电流! (以0.5C 充电)

1.为上述电池组配置选择充电控制器是否合适?

2.是否有任何具有 MPPT 的15A 充电电流太阳能充电控制器的替代方案?

3.该 IC 支持锂离子电池组同步充电和放电的剂量?


对于电池监控(4s30p 18650电池组):

入围的三个 IC:

BQ76920BQ76925BQ76PL536ABQ76PL536A-Q1

4、其中哪一项最适合上述电池组和充电控制器配置?

5.选择电池监控 IC 时是否需要考虑任何其他参数?

6.这些电池监控 IC 是否适用于监控4s30p 电池组?

7.电池监控 IC 在监控18650节电池的4s30p 配置时的行为如何?

8.对于上述电池监控 IC、哪种微控制器最适合?



我的应用不是汽车应用

请在这方面指导我。


谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    1.您的应用是什么? Pl536a 是汽车的理想选择。 如果不是汽车产品、TI 也有其他更适合您的产品。

    2.对于 pl536A,检查最低工作电压。 这就是 PL536A 所需的一切。 检查 ADC 输入范围。

    同样、PL536A 是汽车应用的理想选择。 如果不是、请查看 bq76920或 bq76925

    不是 充电器 IC。 它是 组件选择的充电/放电速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    很抱歉、我第一次没有清除。

    我的要求:使用太阳能电池板为锂离子电池组充电(0.5°C)、并使用负载对电池组放电(0.3°C)。 合适的经济高效型解决方案!

    电池组:4s30p 配置、18650节电池、每节容量1000mAh。

    适用于具有 MPPT 的太阳能充电控制器的简短 IC:

    BQ24650、但它具有最大 充电电流= 10A、我需要15A 的充电电流! (以0.5C 充电)

    1.为上述电池组配置选择充电控制器是否合适?

    2.是否有任何具有 MPPT 的15A 充电电流太阳能充电控制器的替代方案?

    3.该 IC 支持锂离子电池组同步充电和放电的剂量?


    对于电池监控(4s30p 18650电池组):

    入围的三个 IC:

    BQ76920BQ76925BQ76PL536ABQ76PL536A-Q1

    4、其中哪一项最适合上述电池组和充电控制器配置?

    5.选择电池监控 IC 时是否需要考虑任何其他参数?

    6.这些电池监控 IC 是否适用于监控4s30p 电池组?

    7.电池监控 IC 在监控18650节电池的4s30p 配置时的行为如何?

    8.对于上述电池监控 IC、哪种微控制器最适合?

    我的应用不是汽车应用

    请在这方面指导我。


    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只关心监控、则 PL536A 会这样做。
    如果您需要电流感应、FET 控制器等额外功能、则 PL536A 是不合适的。
    bq76925或许适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roger Hwang、

    我绝对需要额外的保护、全面的监控和保护!

    问:希望 BQ76925适用于监控4s30p 18650电池组配置?

    我将考虑 BQ76925。 目前、BQ76925看起来很有希望、似乎可以解决我的一些担忧。

    如果有的话,我将在将来公布我的采石场。

    祝你度过愉快的周末。

    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 bq76925启动新论坛