This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电源故障

Guru**** 2540110 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628581/em1402evm-power-failure

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455AEMB1428Q

测试点 TP4 (VIO)与测试点 T2 (GND)短路。 TP3 (VP)电压的电压约为1.2V、然后缓慢下降、无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuefeng、

    对于堆叠电路板、VIO 引脚必须由 pl455 VP 引脚供电。 如果 VIO 被拉至 GND、则 pl455将关闭、您将在 VP 上看到 RC 衰减、您似乎在描述这一点。

    如果您使用的是单板、则 VIO 应由微控制器或主机接口供电。 同样、如果这被拉至低电平、则 pl455将关断、并且您将无法与 EMB 器件通信(SPI 接口通过 pl455 GPIO 进行位拆裂)。

    我建议不要将 VIO 短接至 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答!
    我在单板模式下使用 EM1402EVM。 当电源关闭时、我没有将 VIO 短接至 GND.、VIO 和 GND 之间的电阻仅为1.5 Ω。因此、我怀疑电路上的芯片损坏、例如 Bq76pl455a 或 emb1428q
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuefeng、

    我认为您的发展方向是正确的-我将查看原理图(可在 TIDA-00817 中找到、www.ti.com/.../TIDA-00817) 、并搜索可能在 VIO 损坏时使 GND 短路的器件。 我猜的最重要的是455插头、一个电容器或位于该网络上的任何 FET/二极管部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! David。

    我仔细查看了 TIDA-00817的原理图、然后测试了电路板。我确信 FET 没有问题、 例如 Q46和 Q21。PL455的 VIO 引脚和接地之间的电阻低于另一个位置。但演示板在保修期内、我不敢焊接板上的电容器和芯片。我保证不会对板进行任何破坏性测试、 我希望它能被替换。您能帮我吗?