This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:如果没有电池该怎么办

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634166/bq24072-what-if-no-battery-present

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24166

您好!

我需要一个灵活的电池管理器、以便在何时实现  

1.当 USB 5V 输入(USB AC 适配器用作输入)出现时,负载可以接收1.5A 电流,电池可以充电

2.当 USB 5V 输入不存在时、负载可从锂聚合物电池接收最大2A 的电流

3.如果电池断开连接,负载仍可以从5V USB 适配器输入接收1.5A 电流


使用 bq24072、我不确定如果电池断开连接会发生什么情况。 此帖子 显示出现了一些问题、但未解决。

感谢您的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、
    BQ2407x 器件应满足此要求。 如果没有电池、则输出电压被钳位至3.4V。 最大输出电流将受 ILIM 以及 EN1和 EN2引脚编程的最大输入电流限制。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    感谢您的回答。
    3.4V 对于我的应用来说有点低,所以我考虑使用 bq24166,因为它似乎在没有电池的情况下钳制在3.5V,并且可以处理更多的电流(我正在使用具有电流浪涌的 GSM 模块)。
    您能否确认或我缺少重要内容?

    非常感谢您的帮助、
    此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、
    您需要考虑开关充电器的 EMI。

    此致、
    Raheem