This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:OCP 问题

Guru**** 2440680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627999/tps25926-ocp-question

器件型号:TPS25926

你(们)好,先生  

因为我们满足13A 浪涌电流

我是否知道 TPS25926能够支持更大的电流限制(修改大于150k Ω 的 RILIM 值)?

或禁用电流限制功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    建议的最大值 RILIM 值为162k Ω。 您能否分享您的系统要求和原理图。 您能否提供共享测试波形的说明?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh  

    当我在 CN1上使用"Ultrastar SN200"时、此 SSD 将会遇到浪涌问题(原理图如下)

    当 C121 PoP 时、浪涌电流将为13.08A、+12V1将降至9.484V

    当 C121非 PoP 时、浪涌电流将为2.4A 、+12V1将降至 7.192V

    我知道吗  

    1.您是否知道该浪涌电流为何如此大?

    由于我们不想使 TPS25296受到电流保护、C121的值是什么合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    下面是 SN200规格

    如果您有任何建议,请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    感谢您提供更多详细信息。
    在测试波形中-黄色和蓝色迹线对应的是什么? 它是 U52的+12V 输入电压吗?
    在+12V1稳定后、您是否在 CN1连接器上热插拔了"Ultrastar SN200" SSD?
    您如何生成+5V 和+12V 电源轨?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    CH 黄色:接近 PSU +12V 净电压(背板电源)

    CH 绿色:测量+ 12V 至+ 12_1电流的 NC U52

    CH 蓝色:C67、即+12V 净电压(在电子保险丝之前)

    CH Pink:C121 that +12V1 Net Voltage (在电子保险丝后面)

    当我们遵循 SN200规格并将 C121从22uF 更改为4.7uF 时  

    浪涌电流仍然为11.2A

    在重新插拔条件下出现浪涌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    当在带电+12V1总线上插入"Ultrastar SN200" SSD 时、电子保险丝将电流限制为最大5.2A (对应于 Rilim 150k Ω)。 看到输入电压+12V 和 PSU +12V 的净电压(背板电源)都下降看起来很奇怪。 您的所有板上都重复了这一点吗?

    切换"Drive_Off_NO"信号时、系统(以及 SN200)的行为如何? 您是否通过使用12V 直流电源单独为 SN200模块供电来测试它-浪涌电流曲线如何?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    想知道您是否有更多的测试结果需要分析。
    "切换"Drive_Off_NO"信号时、系统(以及 SN200)的行为如何? 您是否通过使用12V 直流电源单独为 SN200模块供电来测试它-浪涌电流曲线如何?"


    此致、
    Rakesh