This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:可以#39;t 在 Win7 32位/ 64位 PC 上检测 EV2400、尝试5台 PC、无 USB 枚举

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633940/ev2400-can-t-detect-ev2400-on-win7-32bit-64bit-pc-try-5-pcs-no-usb-enumeration

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

我通过 USB 连接将 EV2400连接到多台 PC Win7 32位/ 64位、并遇到以下问题、请提供帮助

1)。 没有 USB 枚举。 所有 LED 均稳定亮起。

2)。 无法测量 SMBus/I2C 上的数据/时钟上拉高电压

3)。 尝试 EV2400更新工具、请参阅以下日志

C:\ti\EV2400Updater-0.18>EV2400_Updater_v0018.exe -s
正在跳过将 EV2400置于 fwupdate 模式。
正在执行批量擦除...
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第144行、输入
文件"C:\projects\EV2400\ev2400files\updateR\build\updateR\out00-PYZ.pyz\msp430.bsl5.hid"、第213行、位于 open_connection 中
文件"C:\projects\EV2400\ev2400files\updateR\build\updateR\out00-PYZ.pyz\msp430.bsl5.hid"、第101行、打开
ValueError:USB VID:PID 2047:0200未找到(不处于 BSL 模式? 或尝试--device)

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    EV2300上有一个复位按钮。 您能用一个引脚将其保持大约5秒、这样我们就能看到它是否有用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    什么都不发生、没有 USB 枚举

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您尝试将该器件与哪个监测计搭配使用? 您能否启动 bqstudio、选择监测计、然后发送 bqstudio 屏幕的屏幕截图?

    谢谢
    Onyx