This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL431上的基准相对于阳极。 TI 或任何其他人是否使用与阴极相关的基准制造了类似的器件?

Guru**** 2628795 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634527/atl431-the-reference-on-the-atl431-is-relative-to-the-anode-does-ti-or-anyone-else-make-a-similar-part-with-the-reference-relative-to-the-cathode

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: LM4041-N

这款并联稳压器非常适合使用 N-MOSFET 制作下拉电流源。

TI 或任何其他人是否有辅助部件来使用 P-MOSFET 生成上拉电流源?

换句话说 、ATL431上的基准相对于阳极、但我需要 的是与阴极相关的基准相似的器件?

TI 或任何其他人是否制作了一个、如果不是、是否有一个简单的电路可以提供  类似 ATL431的超低电流补充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是不是要像下面的电路那样将 ATL431用作恒定电流吸收器?

    在这种情况下、LM4041-N 是一款并联稳压器、具有相对于阴极的电压基准。 上拉电流源电路应与以下类似:

    希望这对您有所帮助、

    Ethan