This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:电感器选择

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594894/lm3489-inductor-selection

器件型号:LM3489

大家好、

我们在 Type C PD 应用中使用 LM3489。 (5V_3A / 9V_2A / 12V_1.5A / 15V_1.2A / 20V_1A)

我使用8.2.2.1电感器选择公式、但无法获得合理的值。 请帮助确认我们是否可以使用4.7uH。 谢谢。

VIN=22V、VDS= AS 已连接 PFET 数据表(DMP3056LSS)、VOUT= 5V_3A / 9V_2A / 12V_1.5A / 15V_1.2A / 20V_1A、 D (占空比)& f (工作频率)=作为已连接的波形。

4.7uH:占空比76.68%频率259KHz

6.8 μ H:占空比76.01%频率227.9KHz

e2e.ti.com/.../DMP3056LSS.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我建议在 Vo=5V 时使用10uH、在9V、12V、15V 等较高 Vo 时使用22uH

    使用4.7uH 会将频率推高得多。

    步骤1:设置 Δ I 至 Iout 比率= 0.3至0.4 、然后计算 Δ I

    第2步: 用10uH 替代 L、看看你得到了什么频率。 公式 D 中的值会根据输出电压而变化。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的回复。

    我们希望减小电感器、因为6.8uH 上的温度过高、而4.7uH 会降低电感器温度。

    (5V_3A ℃ ℃) 6.8uH:92 μ A、4.7uH:75 μ A

    您能给我们一些降低工作温度的建议吗? 原理图。

    谢谢