This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:输出存在一些问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624716/bq25504-some-problems-with-output

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25570

大家好、
我的新电池充电器板有一些问题。 我使用 VOC=4V、ISC=1mA 的太阳能电池板为电路板供电。 该电路板设置为 VBAT_OV=4.2V、VBAT_UV=3.0V。
问题是当我测量电路板的 Vin 电压时、仪表仅显示1.8V。 接下来、我测量了 VSTOR 和 VBAT 引脚、它们仅为1.3V。

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果 VSTOR 低于1.77V、则 IC 仍处于冷启动模式。 由于 VBAT < VBAT_UV、因此不会输出、因为 VBAT 和 VSTOR 之间的 FET 将关断。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    您说 VBAT>VBAT_UV 意味着什么

    。 VBAT 是电池电压还是 VBAT 引脚?  当我测试电路板时、我没有将任何电池连接到 VBAT 引脚。 那么、您意味着我必须连接电压高于 VBAT_UV 的储能器、以便电路板能够工作? 我明白了吗?

    请尽快答复

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将一个超级电容器连接到 VBAT 引脚、并测量了 VBAT 稳压为5.4V。 但我编程的 VBAT_OV 为4.2V。 我的电路有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    发生这种情况时、您能发布 VIN、VBAT 和 VSTOR 的示波器截图吗?
    此致、
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经组装了第二个电路进行测试、但即使我连接了一个超级电容器、在 VBAT 引脚充电3.7V 时、VBAT 中也没有输出。 VSTOR 仅为600至700mV 左右。 我有一个问题、即当我将太阳能电池板连接到 VIN_DC 并测量此引脚上的电压时、它等于太阳能电池板的 VOC 还是在较低的水平上下降?  
    您能否使用与我已经为我运行的配置类似的电路板发布一些实际参数。
    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    如果 VSTOR 约为700mV、则器件仍处于冷启动状态。 当 VSTOR > 1.7V 时、器件退出冷启动。 当太阳能电池板从 IC 上断开时、必须测量太阳能电池板的 VOC。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您能否为我提供一些帮助 IC 退出冷启动的建议。 我是否应该将超级电容器之类的外部存储元件连接到 VSTOR? 当没有系统负载时、通常需要多长时间才能退出冷启动(当 VSTOR 达到 VBAT_OV 时)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了一些新的测试、并发现如果我将太阳能电池板直接暴露在阳光下(VoC=4.5和 Isc=5mA)、则充电器会立即在 bot Stor 和 BAT 引脚上升压到8.9V。 LaunchPad 套件的3V3源也是如此。 但是、当 VoC=3.5且 Isc=0.072mA 时、VSTOR 始终在1.4V 左右、几乎不会达到1.7V、并且永远不会达到 ME OV 电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    建议的最大输入电压为3V。 VSTOR 上的电压大于5.5V 的绝对最大值。 尝试在输入之前使用降压转换器。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、
    在做了一些测试后、我得到了一些结果:
    当我将太阳能电池板放置在 VOC=3.6V 且 ISC=0.07mA 的房间中时、我得到 VBAT = 1.67V 且 VSTOR=1.9V
    当我将其放置在 VOC=4.5V 且 ISC=1.5mA 的外部时、我得到的 VBAT=7.3V
    我认为电流在升压转换器的运行中起着重要作用。 您能否提出任何改进此情况的建议?

    2.我选择的电感不同于数据表推荐的电感器、但仍然具有相同的电感值22uH。 其他参数、例如电流额定值、饱和电流、还是也很重要、还是仅限电阻? 我选择的电感器是 MLZ2012N220LT000 、其额定电流为300mA、饱和电流为70mA。

    这里是 VBAT 的一些示波器


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 VBAT_OV 设置等于4.2V、我不希望电池电压高于该电压、因此我很惊讶 VBAT 等于7.3V。 关于电感器选择、您必须遵循下面所述的规则。

     

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    感谢你的答复。 顺便说一下、对于我的另一个项目、我计划通过一个矩形来收集射频能量、并将其用于为电池或超级电容器充电。 您能就该领域提出一些 IC 或电路板建议吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    BQ25504和 BQ25570应根据您的应用而工作。 BQ25570与 BQ25504类似、只是在输出端具有集成降压。
    此致、
    Raheem